This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:勘误表

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999262/tms570ls3137-errata

器件型号:TMS570LS3137

Cortex-R4#27

处于待机模式时、调试复位不会复位 DBGDSCR。

调试复位输入 PRESETDBGn 将按照 ARMv7R 架构中的规定复位处理器的调试寄存器。 调试复位通常用于在调试器连接到目标处理器时将调试寄存器设置为已知状态。 当处理器处于待机模式且时钟已选通关闭时、PRESETDBGn 无法复位调试状态和控制寄存器(DBGDSCR)。


Cortex-R4#33
当调试模式使能被清零时、处理器会死锁。

Cortex-R4处理器支持两种不同的调试模式:HALT 模式和 Monitor 模式。 这两种模式都可以禁用。 调试状态和中的[15:14]位
控制寄存器(DBGDSCR)控制启用哪种模式(如果有)。 此外、只有在有创调试使能引脚 DBGEN 被置为有效时、才会发生调试事件。 死锁
调试模式发生变化时不应发生。 问题在调试模式为时、如果有活动的断点或观察点
通过 DBGDSCR 或 DBGEN 禁用、此问题可能会导致处理器死锁(在出现断点的情况下)或数据丢失(在出现监视点的情况下)。

上述移动问题与调试模式有关、CCS10.1.1工具中是否实施了权变措施?

>>我将必须与调试器团队进行检查、以确认这些权变措施是否在 CCS 中实现。

突出显示的要点尚未从上一个主题中解决、您是否有机会与工具团队进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 这些权变措施不是 CCS 的一部分。