This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:更改 HALCodeGen 设置 PLL 后无法重新连接到器件

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999454/tms570ls0714-unable-to-reconnect-to-the-device-after-halcodegen-setting-pll-change

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的 TI 团队:

在我在 HalCoGen 中应用了以下更改之前、我能够使用 CSS 和 XDS110调试探针对器件进行编程、而没有任何问题。
但是、我将 HalCoGen 中的 PLL 设置从

更改为

之后、我对器件进行了编程。 在我再次尝试对器件进行编程后、我收到以下错误消息:

CortexR4:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)

与此同时、我没有更改我的代码。 电源复位没有帮助。 探头的连接验证成功:

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功

它必须与我在 PLL 部分所做的更改有关。 探针似乎无法再与器件同步。
您是否对这个问题比较熟悉、您能否向我推荐解决方案并找出问题的原因?