This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8661:驱动程序文件 w.r.t STM32

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999493/ads8661-driver-file-w-r-t-stm32

器件型号:ADS8661

您好!

     我一直在查找此 IC 的驱动程序文件[ADS8661]无法在线找到它。 我正在尝试使用 STM32H7对其进行开发。 如果有人创建了它,请共享它。

谢谢、此致、

Vibeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以在 ST 论坛中提出您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vibeesh、

    我们没有此 ADC 的示例代码、如果您对此 ADC (包括时序)有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    戴尔