This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:SPI1和 SPI3的片上中断选择

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999181/rm44l520-interrupt-on-chip-select-for-spi1-and-spi3

器件型号:RM44L520

你(们)好

我有一个要求、需要为 SPI1和 SPI3的片选0线路配置下降沿上的中断。 SPI1和 SPI3被配置为从器件。

虽然这些线路被各自的 SPI 模块使用、是否可以这么做?  您能不能指导我如何实现相同的效果

谢谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SPI、有一个 RX 中断和一个 TX 中断。 当数据被写入 TX 移位寄存器时、会产生 TX 空中断。 当数据被接收并复制到 RX 缓冲寄存器(SPIBUF)中时、就会生成 RX 满中断。  

    SPI NCS 是来自 RR44的输出信号、用于选择 SPI 从器件。 它不会生成任何到 RM44的中断。  

    您可以将 SPI NCS 信号连接到一个 GIO 引脚、并将该 GIO 配置为在下降沿生成中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想您没有注意到我在前面提到的 RM44配置为从器件的声明。 仍然有可能吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SPI NCS 不会在下降沿或上升沿生成中断。