This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:遇到 HalCoGen 的 FreeRTOS 错误

Guru**** 2965990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999586/tms570ls3137-freertos-from-halcogen-errors-encountered

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN, DP83640

使用 HalCoGen 4.06.00为 TMS570LS3137生成了一个 FreeRTOS 项目。

当我尝试编译此工程时、我会遇到以下链接器错误:

Invoking: Arm Linker
"C:/ti/ccs1030/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/bin/armcl" -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -g --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --enum_type=packed --abi=eabi -z -m"freertos-test.map" --heap_size=0x800 --stack_size=0x800 -i"C:/ti/ccs1030/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/lib" -i"C:/ti/ccs1030/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include" --reread_libs --diag_wrap=off --display_error_number --warn_sections --xml_link_info="freertos-test_linkInfo.xml" --rom_model --be32 -o "freertos-test.out" "./source/adc.obj" "./source/can.obj" "./source/crc.obj" "./source/dabort.obj" "./source/dcc.obj" "./source/dmm.obj" "./source/emac.obj" "./source/emif.obj" "./source/esm.obj" "./source/gio.obj" "./source/het.obj" "./source/i2c.obj" "./source/lin.obj" "./source/mdio.obj" "./source/mibspi.obj" "./source/notification.obj" "./source/os_croutine.obj" "./source/os_event_groups.obj" "./source/os_heap.obj" "./source/os_list.obj" "./source/os_mpu_wrappers.obj" "./source/os_port.obj" "./source/os_portasm.obj" "./source/os_queue.obj" "./source/os_tasks.obj" "./source/os_timer.obj" "./source/phy_dp83640.obj" "./source/pinmux.obj" "./source/pom.obj" "./source/rtp.obj" "./source/sci.obj" "./source/spi.obj" "./source/sys_core.obj" "./source/sys_dma.obj" "./source/sys_intvecs.obj" "./source/sys_main.obj" "./source/sys_mpu.obj" "./source/sys_pcr.obj" "./source/sys_phantom.obj" "./source/sys_pmm.obj" "./source/sys_pmu.obj" "./source/sys_selftest.obj" "./source/sys_startup.obj" "./source/sys_vim.obj" "./source/system.obj" "../source/sys_link.cmd"  -lrtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib 
<Linking>
 
 undefined                           first referenced            
  symbol                                 in file                 
 ---------                           ----------------            
 xQueueCreateCountingSemaphoreStatic ./source/os_mpu_wrappers.obj
 xQueueCreateMutexStatic             ./source/os_mpu_wrappers.obj
 xTimerPendFunctionCall              ./source/os_mpu_wrappers.obj
 
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "freertos-test.out" not built

我认为 HalCoGen 创建 FreeRTOS 项目的方式可能存在错误、

下面是我的 sys_main.c、其他文件按原样包含在 HalCoGen 中。

/* Include Files */

#include "sys_common.h"

/* USER CODE BEGIN (1) */
//#include "adc.h"
#include "gio.h"
//#include "het.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "os_task.h"
/* USER CODE END */

/** @fn void main(void)
*   @brief Application main function
*   @note This function is empty by default.
*
*   This function is called after startup.
*   The user can use this function to implement the application.
*/

/* USER CODE BEGIN (2) */
void task_entry_fn(void *task_params)
{
    const TickType_t delay = 500 / portTICK_PERIOD_MS;
    for (;;)
    {
        gioToggleBit(gioPORTA, 0);
        vTaskDelay(delay);
    }
}

static const uint16_t TASK_STACK_SIZE = 100;
static const UBaseType_t TASK_PRIORITY = 1;
static const uint8_t TASK_PARAM = 0;

/* USER CODE END */

uint8	emacAddress[6U] = 	{0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU, 0xFFU};
uint32 	emacPhyAddress	=	0U;

int main(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */
    //hetInit();
    //pwmStart(hetRAM1, pwm0);
    //adcInit();
    gioInit();

    TaskHandle_t created_task = NULL;
    BaseType_t call_success;
    call_success = xTaskCreate(task_entry_fn,       /* pxTaskCode */
                               "main_sm",           /* pcName */
                               TASK_STACK_SIZE,     /* usStackDepth */
                               &TASK_PARAM,         /* pvParameters */
                               TASK_PRIORITY,       /* uxPriority */
                               &created_task);      /* pxCreatedTask */
    configASSERT(created_task);

/* USER CODE END */

    return 0;
}


/* USER CODE BEGIN (4) */
/* USER CODE END */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    刚刚编译了 HALCoGen 4.07.01生成的 FreeRTOS 示例项目、我没有看到任何错误。  请将您的 HALCoGen 更新为最新版本:4.07.01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ、更新到4.07.01已解决链接器错误。

    请注意,我尝试使用 Help->Check for Update 从4.07.00更新 HalCoGen,但它说4.07.00是最新的。 我必须转到 TI 网站手动更新为4.07.01。