This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:CCS 10.1.1编译->验证器配置

Guru**** 2528150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999247/ccstudio-ccs-10-1-1-build---validator-configuration

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

你(们)好  

我们使用 CCS " 版本:10.1.1.00004" (编译器版本 TIv20.2.4 LTS)、我们希望冻结项目的 CCS 和编译器版本。 因此,我们选择了 Build->Validator 配置,但它不会保存在项目设置中。 当我们创建新工作区并导入同一项目时、设置会恢复为默认值。 请帮我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    CCS 连接到哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570ls3137

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    我正在将您的查询路由至正确的团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subash、

    刚刚在 CCS10.2上尝试过、在导入到新工作区时会保留 CCS/编译器验证设置。