This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RAM12和 RAM17诊断期间生成错误

Guru**** 2478235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/999115/tms570lc4357-error-generate-during-ram12-and-ram17-diagnostics

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

我对技术参考手册第8.2.6节中 RAM12和 RAM17的描述与诊断库中的实现相比有点困惑。

手动中的步骤4表示:"如果在诊断测试中未检测到错误、则不会设置错误位。 诊断错误也将作为"不可纠正的错误类型 B"发送到 ESM 组2
因此、我认为任何错误位或 ESM 的设置都会指示地址解码和 ECC 不起作用。 但是、当我检查安全 TI 库时、我注意到、在测试通过后、RAMERRSTATUS 位和 nERROR 都会被清除。

(Q1)您能告诉我在测试通过时设置了哪些位吗?

(Q2) ESM 2.7是否设置为即使在测试通过时也是如此?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果强制出现 ECC 错误(DIAG_ECC)、则测试通过意味着 ESM2.7和 RAM ERR 状态的位19/21被置位。 如果测试矢量的 ECC 值(DIAG_ECC)正确、则相等/相等测试通过意味着 RAM ERR 状态寄存器和 ESM 寄存器中没有错误标志。