请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
我对技术参考手册第8.2.6节中 RAM12和 RAM17的描述与诊断库中的实现相比有点困惑。
手动中的步骤4表示:"如果在诊断测试中未检测到错误、则不会设置错误位。 诊断错误也将作为"不可纠正的错误类型 B"发送到 ESM 组2
因此、我认为任何错误位或 ESM 的设置都会指示地址解码和 ECC 不起作用。 但是、当我检查安全 TI 库时、我注意到、在测试通过后、RAMERRSTATUS 位和 nERROR 都会被清除。
(Q1)您能告诉我在测试通过时设置了哪些位吗?
(Q2) ESM 2.7是否设置为即使在测试通过时也是如此?
谢谢、此致、
最大