This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2611535 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998752/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在使用  TM4C1294NCPDT。 我尝试在以太网中将 TCP 和 UDP 一起使用

我有两个项目:TCP 项目完全独立工作。 和 UDP 项目完全独立工作。

但当我尝试在一个项目中同时使用这两个项目时、会引发异常、并阻止与电路板的通信。 (无 TCP 或 UDP)。

如何将以太网与 TCP 和 UDP 一起使用?

提前感谢您、

Oshrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oshrit、

    我们的以太网专家将在下周结束、但我将尝试并帮助我完成最后的工作 首先要问的几个问题:

    1) 1)您是作为客户端还是作为服务器尝试执行此操作?

    2) 2)您从哪些示例开始测试 TCP/UDP?

    3) 3) 您使用我们的两个示例项目的项目是否未添加其他内容? 如果是、您能否连接它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    感谢你的答复。

    我与 enet_lwip 工程(使用 TCP)和 boot_demo_emac_flash 工程(使用 UDP)一起使用。

    现在它正在运行!!!!

    再次感谢、

    Oshrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oshrit、

    很高兴听到这个消息。 我还将提到、本应用手册中有一个 UDP 项目、与引导加载程序示例 https://www.ti.com/lit/pdf/spma080相比、它可能更适合使用

    希望这能进一步帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    你对了! 但我需要 UDP 才能通过以太网进行固件更新...

    再次感谢、

    Oshrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oshrit、

    好的、明白了、那么这个项目从开始就有意义了。 我只想指出一点、因为这是我们最近发布的新资源。