This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用云工具(CCS Cloud、UniFlash 等)时出错

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我已经安装了浏览器扩展和本地应用程序以使用 CCS Cloud 连接到电路板、但无法对电路板进行编程。

我可以顺利连接:

但无法运行:

以下是在 dev.ti.com's 主页上识别电路板的方法:

在器件管理器中、我看到:

 -在"端口"下:"Stellaris 虚拟串行端口"

 -在"其他器件"下:两个"电路内调试接口"实例

此外、在 ticloudagent_install.log 中、我看到以下行:

[13:21:24] PNPUTIL: Drivers installed successfully.
Installing target support (This may take some time)
Executing TICloudAgent/node.bat 
Script exit code: 1

Script output:
 

Script stderr:
 Operation failed: no valid command line parameter passed


Error running TICloudAgent/node.bat : Operation failed: no valid command line parameter passed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc "]

    我可以顺利连接:

    [/报价]

    请注意、这用于连接 LaunchPad 上的串行 COM 端口、与 CCS Cloud 不同、它通过所需的 Stellaris ICDI 连接与器件建立调试连接。

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc "]

    但无法运行:

    [/报价]

    CCS Cloud 尝试使用 LaunchPad 上的 Stellaris ICDI 接口连接到器件、但失败了。 为什么失败、我不确定。 我假设 USB 电缆已从 PC 连接到 LaunchPad、并且 LaunchPad 已通电? 您是否从 Resource Explorer 导入示例、然后在 CCS Cloud 中按"Debug"按钮?

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc "]

    以下是在 dev.ti.com's 主页上识别电路板的方法:

    [/报价]

    这是预期的。 自动检测不支持 TM4C123G LaunchPad。

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc "]

    在器件管理器中、我看到:

     -在"端口"下:"Stellaris 虚拟串行端口"

     -在"其他器件"下:两个"电路内调试接口"实例

    [/报价]

    它应如下所示:

    您的匹配吗?

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc "]此外,在 ticloudagent_install.log 中,我看到以下行:

    嗯... 我在日志中看到失败。 您是否拥有 PC 的管理员权限?  

    您能否提供整个日志? 您可以将日志文件附加到该线程

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-让我来看看。 我可以确认我不是在设备管理器中看到的。

    CCS 云是否支持 TM4C123G Launchpad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc/3690417 #3690417">谢谢-让我来看看。 我可以确认我不是在设备管理器中看到的。

    您能否提供所见内容的屏幕截图?

    [引用 userid="485920" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998629/ek-tm4c123gxl-errors-when-using-cloud-tools-ccs-cloud-uniflash-etc/3690417 #3690417"] CCS 云是否支持 TM4C123G Launchpad?[/quot]

    是的。 唯一的问题是不支持自动检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ki -我实际上能够解决这个问题。 看到您的设备管理器屏幕截图时、我的驱动程序似乎未正确安装(因为设备显示为无法识别)、因此我从产品页面下载了驱动程序、并在设备管理器中手动更新了这些驱动程序。 它现在可以工作了! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新!