This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:来自选项 A 的 ADC 组触发- N2HET2[5]或 N2HET2[13]

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998717/tms570ls0714-adc-group-trigger-from-option-a---n2het2-5-or-n2het2-13

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

ADC1/2将其作为硬件触发器的选项、请参阅开发数据表:在选项 A 下、我想使用 N2HET2[5](或 N2HET2[13]假设; 必须是第二 HET2)

问题是、对于144引脚或100引脚封装、我找不到任何专用于此 N2HET2[5]通道的 MCU 引脚或多路复用器。  我正在使用/必须使用100引脚选项。
它是否未路由出去?

那么、如何使用该触发器?  在 LS043x 上、 我通过生成 PWM 并将其传输到该 HET 通道/引脚来成功使用奇数 HET 输出、但有一个引脚多路复用选项可在物理引脚上输出、只有这样才能触发我的 ADC 组。

在哪里/如何 使用 N2HET2[5]作为我的 ADC 组的硬件触发器、通过这个 HET 的 PWM 生成所需的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件(PGE 和 PZ 封装)没有 N2HET2[5]和 N2HET2[13]。 对于 PGE 封装(144引脚)、只有 N2HET2 0/2/4/6/8/10/12/14/16/18可用。  对于 PZ 封装(100引脚)、只有 4个 N2HET2信号可用(0/2/4/6)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 N2HET2信号触发 ADC 转换不需要在引脚上输出这些 N2HET2信号。 N2HET 和 ADC 模块之间的连接是在内部建立的、因此、即使 相应的引脚在该封装上不可用、您也可以使用这些 PWM 输出触发 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确认 该封装没有这些小包?  因为用于 PZ _do_的 HalCoGen 向我展示了它们..

     对于您的这两款器件的数据表确实列出了可供使用的触发器、确实会令人失望。

    这令人沮丧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再次解释一下:您不需要在封装引脚上提供 N2HET2信号即可使用它来触发 ADC 转换。 这就是脚注的含义。 请参阅下面突出显示的文本:

    您可以使用 HALCoGen 启用 N2HET2[5]作为 ADC 转换的触发源、并配置 N2HET2模块以在 N2HET2[5]通道上生成 PWM 波形。

    这将定期触发 ADC、无需外部连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    这是有道理的、但是、我需要确保这种死区时间、因为电路板将在今天最终确定、并且返工时间很短。

    我很高兴您回复得这么快、感谢您、我会这样做的。 我不确定 QJ Wang 是否回复了物理引脚输出或可用性。  因为我确实看到 PZ H2HET 的表4-20完全没有_列出 N2HET2[5]、  

    但我找到了您的笔记。   因此、我在数据表中有点迷路了、但在您的帮助下、数据表将会被清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的- QJ 仅回答了物理引脚的可用性。 即使定时器通道未与引脚键合、定时器通道也会存在。

    您可以自己尝试一下。 使用 N2HET2[5]生成触发 ADC 的代码并确保其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是我无法尝试精确的 PZ 芯片配置-没有基于 PZ 的开发套件与该型号配合使用。

    我拥有的完整 HDK 基于 x12、并且它是一个 BGA、在这里 N2HET2[5]被路由出去;  然而、它确实能够很好地触发我的 ADC。 但我认为该测试无效。


    非常感谢您的快速响应。