This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:DFU 库错误

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998848/tm4c1290ncpdt-dfu-library-bug

器件型号:TM4C1290NCPDT

TivaWare 版本2.1.4.178 第1775行的 TivaWare\tools\lmdfu\lmdfu.cpp 中存在错误

if(!(pState->ucDFUAttributes && DFU_ATTR_MANIFEST_TOLERANT))

在这里、使用逻辑和毫无意义、它可能是按位和。

if(!(pState->ucDFUAttributes & DFU_ATTR_MANIFEST_TOLERANT))

我尚未完成代码覆盖以查看何时调用该行及其产生的影响、但希望 TI 的某个人知道该行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我在这里对代码进行了审查、我同意它应该是有比特的并且。 我要说的是、第2865行也是如此。

    这些错误也出现在 TivaWare 2.2.0.295中。

    我将为此提交一份错误报告、以便我们在未来的版本中解决该问题、感谢您报告此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  似乎我也应该更新 Tivaware。