This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI RTOS NDK 中断

Guru**** 2524930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998784/tm4c1294ncpdt-ti-rtos-ndk-interrupt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我的系统可与以太网连接和5个 UART 配合使用。 
我在以太网上接收到一个帧、我会根据每个 UART 上的帧元素重新发送该帧。
这些 UART 将此数据传递给在​​UART 上返回值的器件。
UART 的值​​被放置在一个帧中并由以太网发回。

e2e.ti.com/.../Gateway.PDF

按照您的建议、我将 NDK 用于以太网。 当我从 PLC 接收帧时、 
有必要生成一个中断、然后分析帧并将其分配到不同 UART 的任务中。

以太网接收帧时、是否可以通过 NDK 产生中断?
您有没有示例?

提前感谢

此致  

Christophe GG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TM4C1294NCPDT

    很抱歉、您的同步功能文件正常。

    e2e.ti.com/.../Synoptique-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    本周、我们的 NDK 专家已不在办公室、但我将尽力帮助解决这一问题。

    首先、您是否回顾过我们从 NDK 中提供的示例? 我们有一份新的应用手册、其中包含多个示例: https://www.ti.com/lit/pdf/spma080

    在下面 的一些示例中、我们有一个用于处理数据处理的任务设置:

    /*
     *  ======== tcpWorker ========
     *  Task to handle data processing when data is received by client.
     */
    Void tcpWorker(UArg arg0, UArg arg1)

    我认为这将满足您的需求。 该示例尤其包括  enet_tcpecho_client_tirtos