This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0332:SSWF021#45和 DCC#24的勘误问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998666/tms570ls0332-errata-issues-for-sswf021-45-and-dcc-24

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

在 HaldCoGen 工具中生成勘误表 SPNZ226A 中问题 SSWF02#45的代码解决方案。  

我们不使用 DCC 模块、因此问题 DCC#24不会影响我们。

问题:用于解决 SSWF02#45的代码 fof HaldCoGen 工具是否考虑问题 DCC#24?

注:HalCoGen 的代码与 spra233b 的代码相同。 使用 DCC 的函数称为 check_frequency (uint32 cntl_clksrc)。

上一个函数使用单次触发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SSWF0221#45权变措施中、不读取周期计数、只读取 DCC 状态寄存器。 DCC#24通报不适用于此用例。