This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570已锁定

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998401/tms570lc4357-tms570-is-locked

器件型号:TMS570LC4357

我正在使用 TMS570LC4357 HDK。  闪存代码后、在一段时间后、电路板正在工作。   

[错误] DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包9.3.0.00032)

我试过 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/hercules-safety-microcontrollers-forum/514045/tms570-is-locked/1866658#1866658 、但运气不好。

您能帮我解决这个问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suthan、

    您编程的代码看起来使器件重复进入异常状态。 这会阻止 CPU 进入调试状态、从而导致您观察到的行为。 您需要尝试擦除器件、将 nRST 置为有效并释放、以查看 ERASE 命令是否能够停止 CPU 并擦除闪存。

    请尝试以下过程以让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口、然后启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口
    3. 按住 RESET (nRST)按钮
    4. 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”
    5. 应在几次尝试后连接电路板
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ、

    我已经尝试了100多次。 但它不起作用。 我注意到以下情况:

    当我单击"Connect Target"时、出现以下错误:

    单击"重试"后、我收到以下消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nERROR LED 是否亮起?  

    电路板是否已正确通电? 请检查电源轨的 LED:3.3V、5V 和1.2V。

    当 xds110v2子电缆插入 microUSB 端口时、LED D12 (靠近 FTDI 芯片 U27)是否打开?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nERROR - OFF

    电源轨 LED 指示灯-全部亮起

    LED D12 -亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 硬件正常。  

    当您尝试 JTAG 重新连接时、您是否在单击"连接目标"时按下/释放 nRST 按钮? 还是只需单击您发布的消息窗口的"重试"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击"Connect the target"(连接目标)时、我得到了图1中显示的对话框(始终)

    当我单击"重试"按钮时、我得到了如图2所示的对话框

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一。 按下复位(nRST)按钮并按住  它-- HDK 上的 S3

    2。 释放 nRST 按钮后,立即单击“连接目标”

    当弹出消息窗口(图1和2)时、单击"Cancel"(取消)、然后重复#1和#2