This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMTV70EVM、Tiva C 系列 TM4C123G LaunchPad EK-TM4C123GXL

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998641/lmtv70evm-tiva-c-series-tm4c123g-launchpad-ek-tm4c123gxl

主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLLMT70EVMTM4C123

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

因为我在设计用于监控基本生物医学参数的可穿戴系统方面没有任何经验、而且我想通过单个程序控制单个程序中的所有传感器和测量、所以我想问您是否可以为我看到它。 LMT70EVM 的源代码。

此外、我想问您建议使用这两个程序中的哪一个来在计算机上显示可穿戴设备传感器测量结果:
1) LabView
2) 2) Code Composer Studio

Sotiris Katsimentes

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="483932" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/998641/lmtv70evm-tiva-c-series-tm4c123g-launchpad-ek-tm4c123gxl ]由于我在设计用于监控基本生物医学参数的可穿戴系统方面没有任何经验、并且由于我想通过单个程序控制单个程序中的所有传感器和测量、我想问您是否可以为我看到它。 LMT70EVM 的源代码。[/quot]

    我们没有任何有关连接  LMT70EVM 的具体示例。 但是、我建议您查看 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripheral\ADC 中的 ADC 示例。 只需读取 LMT70EVM 中的温度传感器信号 并使用 TM4C42的内置 ADC 模块将其转换为数字值即可。