This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CAN3和 CAN13之间的差异?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998247/tms570lc4357-difference-between-can3-and-can13

器件型号:TMS570LC4357

各位专家、您好!

TMS570LC4357安全手册提到了 CAN13 -位错误检测和 CAN3 - DCAN SRAM 数据 ECC。

(Q1) CAN13是指位1误差还是位0误差? 如果是这种情况、为什么《安全手册》提到需要启用和配置此功能?

谢谢、此致、
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    DCAN13用于位0误差和位1误差。  

    DCAN 节点向 CAN 总线发送报文时、也会监视总线、并将发送的电平与 CAN 总线上相应的电平逐位进行比较。  如果发送的位电平与读回或监控的总线电平不同、则会发出位错误信号。 (仲裁过程中不产生位错误。)

    此监控功能是 CAN 错误检测机制的一部分、 默认情况下启用。