This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:时钟频率设置

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161822/msp432e401y-clock-frequency-setting

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、团队、

我在新项目中使用的是 MSP432E401Y 控制器、我使用的是外部晶体16MHz。 对于配置 GPIO、我正在使用 MSP432E401Y Launchpad 的 SysConfig 文件、但 Launchpad 在25MHz 下工作、因此我的睡眠功能不会生成适当的1秒延迟、您能告诉我如何使用 syscfg 文件配置16MHz 的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您从 CCS Resource Explorer 导入一个简单的 MSP432E 示例、例如计时器。 请参见下面的。 在此示例中、它将计时器配置为1秒延迟。  

     如果您查看源文件 timers.c 中 时钟的配置方式, MAP_SysCtlClockFreqSet 会将时钟的当前频率返回到变量 g_ui32SysClock 。 该示例基于晶体的25MHz 频率、但配置时钟后、返回的120MHz 系统时钟值为120000000。 如果 您要将 SYSCTL_XTAL_25MHz 替换为 SYSCTL_XTAL_16MHz、则返回的值将相同、因为您为120MHz 指定了最终系统时钟频率。  

    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);

    如果要创建1秒的简单软件延迟、可以使用以下 API。 除以3的原因是执行  SysCtlDelay 函数需要3个周期。  

    SysCtlDelay (g_ui32SysClock / 3);