This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与 LCD 连接的 EMIF

Guru**** 2561400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161749/tms570ls3137-emif-interfacing-with-lcd

器件型号:TMS570LS3137

您好!

在我们的目标平台中、我们 使用具有 LCD 和闪存芯片的 EMIF D0-D7数据线多路复用器。

最初、我们验证了 LCD 与 GPIO 和 EVK 的连接、并希望在目标平台上移植该代码。

我们正尝试通过提供来推送数据

#define EMIF_ADDRESS_CS4 *((uint8_t*) 0x68000000)  

EMIF_ADDRESS_CS4 = LCD_DATA;  

但我们无法在引脚焊盘上看到数据、因此请告诉我们如何写入数据 D0-D7引脚。

 我们执行了如下的引脚多路复用

 PinMuxReg ->PINMMR12 = PINMUX_BROLE_A14_RMII_RXD_1 | PINMUX_BLE_K15_EMIF_DATA_0 | PINMUX_BLE_G19_MIBSPI1NENA | PINMUX_BLE_H18_MIBSPI5NENA;  

PinMuxReg ->PINMMR11 = PINMUX_BLE_K17_EMIF_NCS_3 | PINMUX_BLE_M17_EMIF_NCS_4 | PINMUX_BLE_L15_EMIF_DATA_1 | PINMUX_BLE_P1_RMII_RXD_0;

希望是正确的。

此致、

罗尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rohini、

    EMIF 可用于连接 LCD、例如 TFT 显示屏。  

    下面的代码应该能够切换 EMIF 数据引脚(D[7:0])。

    #define EMIF_ADDRESS_CS4 *((uint8_t*) 0x68000000)  

    EMIF_ADDRESS_CS4 = LCD_DATA;