This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Tiva 休眠32.768kHz 振荡器电气特性

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1161426/tm4c1294ncpdt-tiva-hibernation-32-768-khz-oscillator-electrical-characteristics

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我无法找到用于 TM4C1294NCPDT 的休眠模块内部32.768-kHz 振荡器的电气特性。 数据表仅包含休眠低频率和外部振荡器的特性。   

 

是否有人可以提供有关该振荡器精度的信息? 在低频情况下、我们将其用作计时器的交替时钟源(RTOSC)。

谢谢你。

此致、
哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     表27-22中还有其他交流数据。 有关详细信息、请参阅器件数据表。  

    至于精度、这取决于您选择的晶体。 请参阅供应商提供的32.768kHz 晶体。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您提供信息。