This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:DCAN RX FIFO 勘误表

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131541/tms570ls3137-dcan-rx-fifo-errata

器件型号:TMS570LS3137

尊敬的 TI 团队:

   使用我们在2015年报告的轮询模式时、存在 DCAN RX FIFO 问题(DCAN #27)。 (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/476773/dcan-fifo-reading-while-receiving#pi320995=8)&pifragment-323257=2)

您在该帖子中发布了勘误表草稿。

我想知道为什么此勘误表未显示在您的芯片修订版本 C 和修订版本 D 勘误表中。

我只是看到 针对 TMS570LC4x 进行了报告。

感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:

    请参阅产品文件夹中始终包含的最新勘误表: https://www.ti.com/product/TMS570LS3137

    在这里、您可以找到针对芯片修订版本 C 和 D 的单独勘误表。如果勘误表不再是菜单、那么它只是针对早期芯片。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd、感谢您的快速反馈。

    我已经检查了错误、但 他们没有列出 DCAN 27。 似乎他们的新成员已经更新了这一仍然存在的问题。

    您可以检查一下吗?

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefan:

    好提示。 我将进行检查。

    此致、

    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我知道 DCAN FIFO 问题、但在勘误表(TMS570LS3x 器件修订版 A/B/C/D)中看不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、感谢您的反馈。

    您能解释一下为什么不在勘误表中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我在 LS31x 勘误表中没有看到 DCAN 27、但在 TMS570LC43x RevB 勘误表(SPNZ232B)中看到了 DCAN 27。

    https://www.ti.com/lit/er/spnz232b/spnz232b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570LS31x 和 TMS570LC43x 都使用相同的 DCAN IP、因此我认为 LS31x 具有相同的 DCAN FIFO 问题。 我不确定 LS31x 勘误表为何未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    这正是我的问题和看法。

    为什么5年来的已知 DCAN 问题不是 LS31x 勘误表的一部分。 您可以在 TI 内部小心发布新的更新勘误表吗?

    谢谢、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您是否有生成 FIFO 问题的测试案例? 我还需要验证 LS3x 上是否存在此错误、并确保变通办法适用于 LS31x。 确认后、我将提交一个 TT 以更新 LS31x 器件勘误表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    遗憾的是、我无法回忆 起我们的测试案例。 我确定。  由于 TMS570LC43x 的勘误表 已经存在、因此您的末尾有一个链接的测试用例

    最棒的

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我将与我的同事一起查看测试案例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    也可以在 TMS570LS31x 平台上找到 FIFO 问题。 LC43x 勘误表中的 DCAN 27勘误表也适用于 LS31x 器件。 我们将更新 LS31x 勘误表。