This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:HET-IDE 在打开一个新项目后冻结

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1133451/rm48l950-het-ide-freezes-after-opening-a-new-project

器件型号:RM48L950

你好

我有一个项目 需要 使用小型 HET 程序来测量门控脉宽调制信号。

为此、我需要对 HET 进行编程。 问题是、当我尝试在 het-idee 中编辑汇编程序时  

IDE 将冻结,无法继续工作。 我在所有新安装的 Microsoft 操作系统( 包括旧的 Windows 7和)上尝试过

我遇到了同样的问题。

我在这个论坛上找到了一个关于这个问题的旧帖子(7年前)和一个非官方补丁。 遗憾的是与的链接

修补程序不再可用。  

有人可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢你

HET-IDE V03.05.01
2015年10月16日星期五14:07:81

该程序的输出如下

正在启动模拟器....
仿真器构建的前端接口...
模拟器侦听端口50070
模拟器构建信息:2015年10月16日星期五14:00:08.57
前端已连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    V03.05.01是 HET IDE 的最新版本。它适用于 Windows 10、7和 Windows XP。

     HET IDE 中是否使用了正确的 HET 汇编器? 请在 HET IDE--->工具-->选项中检查它们:

    您能否分享您帖子中提到的链接? 重新安装 HET IDE 是否有助于解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ。

    我检查了您提到的设置、它是相同的(安装程序设置的默认配置)

    我可以从 IDE 汇编程序。

    关于提到的链接、我遵循了以下主题、希望它能解决我的问题、这与我的问题类似
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/404082/het-ide-freezes-after-5-seconds

    其他有用信息。 我在运行防病毒软件和不运行防病毒软件的不同 Windows 平台上进行了测试。 我还尝试以 admin 身份运行  

    此致
    Sandor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    我已经在不同 PC 上使用 HET IDE 很多年了(Windows XP/7/10)、从未遇到过这种问题。 卸载和重新安装是否有帮助?

    您说过您可以汇编代码。 您能否加载已组装的 HET 程序? 加载程序时、SynaptiCAD waveViewer 窗口是否打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandor、

    您的 PC 上的 HET IDE 问题是否已解决?