This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用于自动扫描的 FLS 模块

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111008/tms570ls3137-fls-module-for-autosar

器件型号:TMS570LS3137

你(们)好

在为 TMS570LS3137提供的 Autosar MCAL 中、我们有用于非易失性存储器的 FEE 模块。

这在使用 CPU 的内部闪存 EEPROM 时是可以的。

但是、由于我们需要存储的数据大小和存储频率、我们的应用要求我们使用外部闪存。

是否有一个现有的符合自动加载程序的 FLS 模块,它将与第三方 FEE 模块集成,并将 SPI 上的外部闪存作为目标? 或者我们是否必须从头开始对其进行编码?

感谢您向正确的方向迈进。

此致

SEB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SEb、

    TMS570 MCAL 驱动程序支持 SPI。 MCAL 驱动程序支持以下模块:

    • CAN
    • DIO
    • CAN-FD、CAN-FD 收发器
    • MCU 端口
    • SPI
    • ICU
    • PWM
    • GPT
    • ADC
    • LIN
    • 费用
    • 世界发展集团
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    感谢您的回答。 提供的 FEE 模块只针对内部 EEPROM 闪存。 我们必须在 SPI 上为我们的应用使用外部闪存。

    我看到这个链接、其中 FLS 模块似乎在 MCAL 中提供。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/08_01_00_11/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/design_fls_top.html

    它不适用于 TMS570、但我们可以将其用作起点并使其适应 TMS。

    是否可以让我们访问此 MCAL 源代码?

    谢谢

    SEB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="237858" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111008/tms570ls3137-fls-module-for-autosar/4121222 #41222"]您是否可以让我们访问此 MCAL 源代码?

    已提供下载链接。