This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:SDRAM 中的 memcpy/memset 不工作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136235/tms570ls1114-memcpy-memset-in-sdram-not-working

器件型号:TMS570LS1114

我有一个与中所述问题类似的问题: (+) memset/memcpy 不设置/复制整个存储器-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

当数据被写入 SDRAM 中时、memcpy/memset 不能正常工作。   

上面的表单帖子相对较旧(8年)、听起来问题已经解决。  

需要包含"-no_STM"选项吗?为什么我仍然会遇到此问题?解决方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用--no_STM 选项进行编译、则会出现以下错误:

    [build] "C:\Users\B091060\AppData\Local\Temp\{9943D1C9-BED3-40A1-97E5-742354FE1EE2}", ERROR!   at EOF: [E0300] The following symbols are undefined:
    [build] 1 Assembly Error, No Assembly Warnings
    [build]   memset
    [build] 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enes、

    该问题已在最新版本的器件中得到修复。 您能否将外部存储器配置为"器件"而不是"正常"模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您能不能看看 Enes 的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在离线处理此问题(网络电话和电子邮件)。 我关闭这个线程。