This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:具有 ULPI PHY 的 MSP432无法从 MSC 设备读取扇区

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997114/msp432e401y-msp432-with-ulpi-phy-cannot-read-sector-from-msc-device

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我通过定制 PCB 上的 Microchip USB3340 ULPI PHY 将 USB MSC 器件连接到 MSP432E401Y。

经过细微修改、我能够运行 USB_msc_host_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs 仿真并查看 USB MSC 设备中的文件。

但是、当我在电路板和 MSC 设备之间插入 USB 集线器时、将无法再识别 MSC 设备。

我添加了集线器驱动程序所需的所有代码、并且检测到集线器连接(已激活回叫)。

当我通过集线器深入研究 MSC 设备的枚举和安装(f_mount)过程时、我会看到以下内容:  

-枚举过程似乎起作用。

- f_mount 内部(我将最后一个参数更改为1,以便库立即检查驱动器是否可用)

-所有进程都可以正常工作,包括带有所有 SCSCI 查询、readsize 函数的 disk_initialize 函数...

但是、当 f_mount 尝试读取 CHECK_FS ()函数(在 ff.c 中)中的第一个扇区以检查文件系统时、  发送第一个扇区读取命令的 USBHSCSISendCommand ()函数返回0。 在该函数内部、USBHCPepeRad()返回 0以及 USBHCPepeRead (ui32InPipe、(uint8_t *)&sCmdStatus、sizeof (tMSCCSW);函数。

有什么关于如何使阅读有效的想法?

此致。

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    这听起来不错。  让我询问一下是否有人提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    不幸的是,我空手地提出了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    由于我们无法提出解决方案、而且社区中没有其他人提供建议、因此我会将此帖子的状态更改为"已解决"。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。