请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
我正在使用 Memory_getStats()观察堆的使用情况,并注意到每次运行一个退出内存的线程时,它都会下降32个字节。 这是预期的吗? 这个特定的线程调用 MQTTClient_publish(),因此 其中有 fdOpenSession(TaskSelf());和 fdCloseSession(TaskSelf());。 此后、我将线程更改为保持活动状态并等待信标。 使其保持活动状态不会在每次执行时导致32字节丢失。
我想在 MQTT 回调中运行 MQTTClient_publish(),但这会导致异常。
此致、
-Mike