This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:具有单次线程的堆内存

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997804/msp432e401y-heap-memory-with-single-shot-thread

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在使用 Memory_getStats()观察堆的使用情况,并注意到每次运行一个退出内存的线程时,它都会下降32个字节。  这是预期的吗?  这个特定的线程调用 MQTTClient_publish(),因此 其中有 fdOpenSession(TaskSelf());和 fdCloseSession(TaskSelf());。  此后、我将线程更改为保持活动状态并等待信标。  使其保持活动状态不会在每次执行时导致32字节丢失。

我想在  MQTT 回调中运行 MQTTClient_publish(),但这会导致异常。

此致、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    这是一个有趣的问题。  让我联系我们的一位 MSP432专家、了解他们可以提供的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不幸的是、我无法跟踪能够帮助解决您的问题的任何人。  您的状态是什么?