This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PM:从 TM4C123BE6PM 更换时的预防措施

Guru**** 2982210 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PM, TM4C123BH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm

器件型号:TM4C123BE6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123BH6PM

您好!

1.正确识别 TM4C1231H6PMI 为修订版本6、TM4C1231H6PM7为修订版本7吗?

2.我想知道是否可以在不更改 TM4C123BE6PMI7上当前运行的固件的情况下更换问题1中的两个器件。

请详细说明每个器件之间的差异。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    1) 1)是的、正确。 版本7在温度指示灯后面有7。

    2) 2)我猜不会、因为 TM4C123B 通常会在 TM4C1231上用于该器件中不存在的功能。

    TM4C123BE6PM 将具有:

    • 128kB 闪存
    • 2个 CAN 总线
    • 具有16路输出的 PWM 外设
    • QEI

    TM4C1231H6PMI 将具有:

    • 256KB 闪存
    • 1个 CAN 总线
    • 无 PWM 外设、但 PWM 可通过 PWM 模式下的计时器模块完成、总共有12个计时器可用

    但是、如果应用程序确实没有使用任何这些更高级的功能、则无需更改代码。 TM4C 器件可能会有所不同的其他方面是休眠模块和 USB、但这两个器件都是相同的(具有休眠功能、不包括 USB)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi

    感谢您的回复!

    1.是否可以识别 TM4C1231H6PMI 没有 QEI? (似乎在 TM4C1231H6PMI 的数据表中进行了说明)

    2.不同数量的 CAN 总线是否会影响软件?

    3.在整个过程中,更换时是否要牢记所有这些要点?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3683553 #3683553">是否可以识别 TM4C1231H6PMI 没有 QEI? (似乎在 TM4C1231H6PMI 的数据表中进行了描述)[/QUERP]

    我看不到器件数据表中提到的 QEI 外设、您能否再次查看数据表以及它对应的器件型号?

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3683553 #3683553"]不同数量的 CAN 总线是否会影响软件?

    您需要检查原理图以查看使用的引脚。  具体取决于使用的引脚。 如果使用的引脚用于 CAN1、则代码将使用 CAN1_base 而不是 CAN0_BASE、并且引脚分配必须更改。 如果使用的引脚用于 CAN0、则您应该可以正常工作。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3683553 #3683553"]在整个文档中,替换时是否要记住所有这些要点?

    是的、这些都是不同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    我还想知道另外一件事。

    是否正确地认识到 TM4C123BE6PM 和 TM4C123BH6PM 之间的差异仅为闪存大小?

    如果我想用 TM4C123BH6PM 替换 TM4C123BE6PM、我是否需要更改软件?

    此外、请告诉我更换时是否有任何预防措施。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    在这两个器件之间、唯一的区别是闪存大小、正确。 无需更改软件。 由于您正在调整内存大小、因此我可以认为、在这种情况下、您需要考虑一些预防措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    感谢你的答复。

    作为 TM4C123BE6PMI7的替代用途、我们从固件的角度考虑以下两种类型。

    ① TM4C123BH6PMI
    ② TM4C123BH6PMI7

    如果我使用①或②、是否需要更改当前为 TM4C123BE6PMI7创建的固件?
    如果您需要更改、请告诉我需要更改的内容。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    您是否会在器件上使用 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    有些器件使用 EEPROM、有些器件不使用 EEPROM。

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    对于任何使用 EEPROM 的应用、您都需要更改  TM4C123BH6PMI 的固件。

    请仔细查看 TM4C123BH6PMI 的勘误表。 特别是 MEM#03和 MEM#04。 如果您使用的是 EEPROM、我们 强烈建议 仅使用修订版7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    >如果您使用的是 EEPROM、我们强烈建议您仅使用修订版7。

    →可以。

    ①When 我从 TM4C123BE6PMI7迁移到 TM4C123BH6PMI7、固件是否有任何更改?

    如果我需要做些什么、请告诉我具体的步骤。

    如果不使用 EEPROM、μ ②TM4C123BH6PMI 可以在不更改固件的情况下运行吗?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3698250 #3698250"]如果我需要执行某些操作,请告诉我具体的过程。

    该过程在器件勘误表中有非常清楚的记录: https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3698250 #3698250"]如果不使用 EEPROM,②TM4C123BH6PMI 可以在不更改固件的情况下运行?

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    是否可以从 TM4C123BE6PMI7迁移到 TM4C123BH6PMI?

    (由于交货问题、版本7不可用。)

    如果我需要做些什么、请告诉我具体的步骤。

     

     ㈠ TM4C123GE6PMI7
    (ii) TM4C123GH6PMI7

    此外 (i)和(ii)  引脚是否与 TM4C123BE6PMI7兼容、以及( i)和(ii) 是否可以在不更改固件的情况下运行?

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3700272 #3700272"]

    是否可以从 TM4C123BE6PMI7迁移到 TM4C123BH6PMI?

    (由于交货问题、版本7不可用。)

    如果我需要做些什么、请告诉我具体的步骤。

    [/报价]

    您需要查看勘误文档、查看 EEPROM 的使用情况、并评估您自己应用中所需的更改。 我们没有针对这种情况的通用代码、它是特定于应用的。 在您进行审核时、如果有任何不清楚的器件、您可以发布以接受我们的指导。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3700272 #3700272"]

     ㈠ TM4C123GE6PMI7
    (ii) TM4C123GH6PMI7

    此外 (i)和(ii)  引脚是否与 TM4C123BE6PMI7兼容、以及( i)和(ii) 是否可以在不更改固件的情况下运行?

    [/报价]

    是的、这两个都是引脚和软件兼容的。 TM4C123G 是一款超集器件、您将采用相同的封装和修订版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph

    [引用 userid="189615" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3701143 #3701143"]、如果有任何不清楚的器件、您可以发布以接收我们的指导。

    谢谢、如果我决定更换它、我可以咨询。

     

    [引用 userid="189615" URL"~/support/microcontrollers/other-microcontrollers-group/other/f/other-microcontrollers-forum/997025/tm4c123be6pm-precautions-when-replacing-from-tm4c123be6pm/3701143 #3701143">是的,这两种方法都是引脚和软件兼容的。 TM4C123G 是一款超集器件、您将采用相同的封装和修订版本。

    好的、TM4C123G 有 USB、但我不需要更改固件、对吧? (禁用 USB 等...)

    此外、硬件方面呢?

    (我已经选中了"未用信号的连接")


    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    没有软件问题、默认情况下将禁用 USB。 硬件也是如此、USB 外设在配置之前不会有任何输出。