This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:基于 RM57Lx Launchpad 以太网的引导加载程序。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, LAUNCHXL2-RM57L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993972/launchxl2-rm57l-rm57lx-launchpad-ethernet-based-bootloader

器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
主题中讨论的其他器件:RM57L843

您好!

我正在为微控制器 RM57L843开发基于以太网的引导加载程序。

Starterware/LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43 - Hercules 安全微控制器论坛- Hercules 安全微控制器- TI E2E 支持论坛 
关于此主题、我很好奇这种引导加载程序是否能够在 LAUNCHXL2-RM57L 上运行。

以太网线路和  RM57L843微控制器适合这种基于以太网的引导加载程序? 我是否需要任何类型的新硬件元件才能实现此功能?

另一件事。  RM57L843 MCU 是否能够运行为 TMS570LC43x MCU 创建的代码? 为了在 launchpad 上运行该线程的代码、我需要进行哪些修改?

此致、

Aron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    您只需进行很小的更改、即可在 RM57x 上使用在 LC43x 器件上开发的代码。 如您所知、RM57Lx 是一款小端字节序器件、但 TMS570LC43x 是一款大端字节序器件。 TI 提供了用于 TMS570器件和 RMX 器件的以太网引导加载程序示例。 我现在无法登录我的实验室计算机。 我将在从我的实验室机器获取该示例后稍后发布该示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果您有基于 RMX 的以太网示例、我非常期待这些示例。 我在 TI 的网页上没有找到任何这样的信息。 请在可以的时候将其发送给我。

    那么、要运行基于 LC43x 的代码、我只需要更改 Code Composer Studio 中项目的字节序? 或者我需要在哪里进行更改? 就像需要更正整个硬件抽象层代码部分以匹配字节序一样?

    对于我的另一个问题、您是否有任何答案?在硬件方面、LAUNCHXL2-RM57L 完全兼容、可按原样运行基于以太网的引导加载程序?  或者、我是否需要以太网线路的任何外部器件、如任何类型的多路复用器或其他任何器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王您好、您对此主题有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了用于 RM4x 器件的以太网引导加载程序、它基于 lwip 1.3.2而不是1.4.1。 我们没有用于 RM57x 的以太网引导加载程序。

    我将上传 RM4x 的引导加载程序以供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有计划为 lwip 1.4.1更新此引导加载程序。

    e2e.ti.com/.../SafetyMCU_5F00_enet_5F00_bootloader.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将进行检查。

    您对硬件部件有什么回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试编写一个示例、但尚未完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何答案、尤其是对于硬件部件?

     LAUNCHXL2-RM57L 是否与运行基于以太网的引导加载程序完全兼容?  或者、我是否需要以太网线路的任何外部器件、如任何类型的多路复用器或其他任何器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    请查找用于 RM57的以太网引导加载程序:

    https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/Hercules_Ethernet_Bootloader

    RM57Lx 器件有两个示例。 RM57x Launchpad 和 RM57Lx HDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 您可以关闭该线程。