This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432 (Cortex-M4F)的性能

Guru**** 2535490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997300/msp432e401y-performance-of-msp432-cortex-m4f

器件型号:MSP432E401Y

各位专家:

 

客户希望了解 MSP432 FPU (Cortex-M4F)的性能。 您知道"arctan"(反正切)的周期数吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    计算反正切的方法是什么? 它通常使用近似法进行计算。  当您使用不同的方法时、计算时钟周期是不同的。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    很抱歉耽误你的回答。  没有指定的计算方法。 如果我使用近似法、有多少个周期?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我 通常会说、这将需要超过100个周期、甚至更多取决于方法。

    此致、

    现金 Hao