This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:CAN 评估

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996099/tm4c1294kcpdt-can-evaluation

器件型号:TM4C1294KCPDT

大家好、团队、

我的客户对 TM4C1294KCPDTI3的 CAN 总线有疑问。

客户希望评估器件 CAN 总线的信号完整性 但是、它的数据表中似乎没有提到电气规格。

他们应该如何评估它?

采样点似乎随 SW 设置而变化、那么您能否告诉我一种使用设置时间和保持时间对其进行评估的方法、与其他 I/F 类似?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 总线未直接连接到 TM4C 器件。 您必须使用 CAN 收发器。 下面是 CAN 总线和协议的说明。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa101b/sloa101b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob-San、

    感谢您的评论。

    客户想要确认的是时序规格/要求、例如 CAN 收发器和 TM4C1294KCPDT 之间信号的设置时间和保持时间。

    您能告诉我 CAN0TX 和 CAN0RX 引脚的时序规格/要求吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CANRX 必须是有效的一个系统时钟周期才能被检测到。 CANTX 已经上升了2mA GPIO 引脚的上升/下降时间。