This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:TAU 编译错误

Guru**** 2928080 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/994020/rm46l852-tau-compile-error

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:SAFETI-HALCOGEN-CSPHALCOGEN

您好、香榭丽舍

我的客户 在尝试执行 Tau of demo 版本时遇到编译错误、我发现错误是  

\\Test_sample_project\ESM\UnitTest\Debug\CompileLog.txt (1次点击)

        第59行:"C:\ti\hercules\SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\HALCoGenTAU\Scripts\inszt_ESM.c"、第107行:致命错误#1965:无法打开源文件"ldra_port.h"

\\Test_sample_project\RTI\UnitTest\Debug\CompileLog.txt (1次点击)

            第75行:"C:\ti\hercules\SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\HALCoGenTAU\Scripts\inszt_RTI.c"、第108行:致命错误#1965:无法打开源文件"ldra_port.h"

ldra 的脚本文件中似乎有问题、但我找不到它。

请告诉我应该检查哪些内容吗?

我在下面附上了完整的登录信息。

e2e.ti.com/.../CompileLog.txt

e2e.ti.com/.../Log.txt

我的客户的环境

* Windows10

* CCSv10

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sung、

    我的实验室机器上安装了 ldra、明天将尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    对此进行了任何更新?

    您能否在您的身边重现此问题?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    您认为 使用 CC6x 更改编译器版本是否有意义?

    我认为唯一的区别是主机上的编译器版本和 Windows OS 版本。  

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    请帮助解决此问题? 他们的 LDRA 许可证将于5月9日终止、他们希望在此终止之前解决此问题、以了解我们的 CSP。

    它们的软件版本是

    - Excel:2010

    -Perl:5.32

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si、 请要求客户为他们使用的特定器件下载最新的 CSP 版本、而不安装 LDRA 工具。

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=174458∏_no=SAFETI-HALCOGEN-CSP&ref_url=Sitara

    不再支持较旧的演示版本。 我们将更新网页以删除此下载内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的回答。

    实际上、他们想要检查 τ 是否对其认证有用、以及是否需要仅为 CSP τ 购买 LDRA 许可证、因为他们将使用另一个工具来认证其他软件。

    您能否就此提供评论、看看 Tau 如何帮助认证、以及他们是否应该仅为 CSP 购买 LDRAunit 许可证、尽管他们将为其他 SWS 使用另一个工具?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAU 用于(必需)为客户代码的实施生成单元测试覆盖和功能测试覆盖报告。 HALCoGen 仅 生成必须 集成到客户应用程序代码中的模板代码。 CSP 下载包含一个示例 HALCoGen 项目、用于演示此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的回答。

    最新的 CSP 和 TAU 是否在 Windows10上使用 CCSv10进行了测试?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要完全遵循安装指南说明、就不会出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我认为这个问题与我的问题一样。  

    我准备为 ISO 证书设置所有开发系统。

    为了确保"CSP & LDRA"与我的系统兼容、我已经尝试测试您的 CSP 演示版本超过一个月了。

    正如您提到的、我下载了新的 CSP、但我还没有 LDRA 许可证。  

    因此、使用 CSP 演示版本 I 安装了 LDRA (以及演示项目)

    没有什么特别之处、我在安装 CSP 和演示文件时单击了"下一步"按钮。

    但是,由于上述问题,我再也不能取得进展了。

    参与 LDRA 的人告诉我、我必须安装更多其他 LDRA 工具才能解决这个问题。 (虽然我还不确定)

    有些事情让我很困惑  

    请帮我、如果您需要任何信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piljun、

    不再支持 CSP 的演示版本、我们将从网站上删除它。 您可以 申请并下载新发布的 CSP 版本、该版本不再包含 LDRArun 许可证安装。 TI 免费提供此 CSP。 要运行单元测试和功能测试、您确实需要 LDRArun 许可证、必须直接从 LDRA 获取该许可证。 它们甚至可能支持短时间的评估期。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    正如 Piljun 提到的、他在新发布的 CSP 版本中遇到了同样的问题。 您认为这是与 LDRA 配置相关的问题吗?

    "C:\ti\Hercules \SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\HALCoGenTAU\Scripts\inszt_ESM.c"、第107行:致命错误#1965:无法打开源文件"ldra_port.h"
    1在编译"..\..\..\..\..\source\ESM.c"时检测到灾难性错误。
    编译已终止。

    完整日志位于下面。

    e2e.ti.com/.../1715.CompileLog.txt

    还有包含 LDRArun 许可证的 CSP 版本吗?是否可以根据客户的要求将其发布给客户?

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Si、

    路径 C:\ti\Hercules \SafeTI-HALCoGen-CSP\v00.01.02\仍然指向 CSP 的演示版本。 这不受支持、 很快将从 Web 中删除。

    可以从 CSP 页面上的第二个链接申请新的 CSP。 LDRArun 许可证必须直接从 LDRA 获得。