This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:三相逆变器的 SVPWM 中心对齐波形

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996220/msp432e401y-svpwm-center-aligned-waveforms-for-3-phase-inverter

器件型号:MSP432E401Y

是否可以使用 MSP432E401Y 生成中心对齐的 SVPWM 波形? 这是根据 SLAZ709的以下勘误表进行的:

(

具有全局同步功能的 PWM#05发生器负载可能会导致错误的脉冲宽度
说明发生器计时器可能仍使用旧值进行计数、但会出现这种情况
新的比较器值被载入、从而导致错误的高电平脉宽。
解决方法应用程序必须使用中断状态来写入新加载值和
比较器值。 当使用递减计数模式时、清除原始中断状态位
对于相应的比较器递减计数匹配中断状态位、等待该位被置位
然后更新负载和比较器匹配的新值。
PWM#06 PWM 输出可能会生成连续高电平、而不是低电平或连续低电平
而不是高电平
说明在向上/向下计数模式下使用 PWM 时、PWM 发生器可能会生成
在以下条件下、持续高电平而不是低电平或连续低电平而不是高电平
条件:
•PWM 发生器用于比较器 A 或 B 的递增和递减到
控制 PWM 周期。
•PWM 比较器 A 或 B 从计数2或更多更改为 PWM 负载
计数值。
•如果启用了反相选项、则会生成连续高电平。
•如果禁用了反相选项、则会生成持续低电平。
权变措施
•使用 PWM 的递减计数模式
•当从任何值(1以外的值)更改为中的 PWM 负载计数值时
比较器负载寄存器、在进入 PWM 负载前、始终变为值1
计数值。

秘书长的报告

谢谢

David Nyarko