This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:ADC 工作时系统时钟频率的容差是多少?

Guru**** 2995910 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/990927/tm4c1294kcpdt-what-s-the-tolerance-of-system-clock-frequency-with-adc-operation

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

客户使用具有16MHz 晶体的 TM4C1294KCPDT 来使用 ADC。 他们想知道系统时钟频率(Fsysadc)的容差是多少。 他们在数据表中找到了下表、但没有关于最小值和最大值的说明。 你能告诉他们吗?

谢谢、此致、
Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 应使用精度为 PIOSC +/- 10%的 ADC 时钟运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。 我们在 LM3S2U93数据表中找到了以下数据。 它描述了 Fsysad 系统时钟的+/- 0.03%容差。 TM4C1294KCPDT 如何?

    此致、

    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个不同的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    好的、我明白了。 +/-10%,您提到的含义如下所示?  它看起来容差很大。

    Fsysadc       最小值14.4      标称值16       最大值17.6MHz    

    此致、
    Hideaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    让我加倍检查、16MHz 系统时钟频率的+/- 10%容差适用于 PIISOC (内部振荡 器)和外部时钟源的情况。 这是正确的吗?

    此致、
    Hideaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 无法分辨时钟源的差异。 您是否遇到 ADC 问题? 如果您在16MHz 而非17.6MHz 下运行 ADC 时看到不同的结果、则可能是采样时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我很抱歉打断我。 我是直接与客户联系的人。 请允许我补充并再次确认。

    [引用 userid="96819" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/990927/tm4c1294kcpdt-what-s-the-tolerance-of-system-clock-frequency-with-adc-operation/3681578 #3671578"> ADC 无法分辨时钟源的差异。 您是否遇到 ADC 问题? 如果您在16MHz 而非17.6MHz 下运行 ADC 时看到不同的结果、则可能是采样时间。[/QUERP]

    问:我是否正确理解了16MHz 的+/-10%容差系统时钟频率同时适用于 PISOC (内部振荡器)和 MOSC (外部时钟源)、因为 ADC 无法识别时钟源的差异?

    目前、我们在测量结果方面没有遇到任何问题。 我们的客户正在从 LM3S2U93迁移到 TM4C1294KCPDT。 为了定义产品规格文档、他们要求提供有关系统时钟频率(Fsysadc)容差的信息。

    在 LM3S2U93数据表中、"25.8.5主振荡器规格"表示"如果使用 ADC、则当 PLL 被旁路时、晶振基准必须为16MHz±0.03%"。

    客户将一个16MHz 晶体用于 TM4C1294KCPDT 的 MOSC。 从 TM4C1294KCPDT 数据表中的"15.3.2.7模块计时"中、我了解到 ADC 时钟源可以从三种类型中进行选择:分频 PLL VCO、16MHz PSoC 和 MOSC。

    如果在使用 ADC 时有另外一个关于到 MOSC 的外部晶振输入的容差的规定、我想表达一下。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/990927/tm4c1294kcpdt-what-s-the-tolerance-of-system-clock-frequency-with-adc-operation/3682972 #3682972"]问:我是否正确理解了:16MHz 的+/-10%容差系统时钟频率同时适用于 PIISOC (内部振荡器)和 MOSC (外部时钟源)、因为 ADC 不识别时钟源的差异?[/QUESP]

    它适用于 PIOSC。 对于 MOSC、它可以更大。 限制不是 ADC、而是 PIOSC 或 MOSC 的规格。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/990927/tm4c1294kcpdt-what-s-the-tolerance-of-system-clock-frequency-with-adc-operation/3682972 #3682992"]客户使用16 MHz 晶体作为 TM4C1294KCPDT 的 MOSC。 从 TM4C1294KCPDT 数据表中的"15.3.2.7模块计时"中、我了解到 ADC 时钟源可以从三种类型中进行选择:分频 PLL VCO、16MHz PSoC 和 MOSC。

    没错。

    [引用 userid="402494" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/990927/tm4c1294kcpdt-what-s-the-tolerance-of-system-clock-frequency-with-adc-operation/3682972 #3682992"]如果在使用 ADC 时有另一项关于外部晶体输入到 MOSC 的容差的规定,我想转达这一点。

    实际上是的、当使用外部晶体生成 ADC 时钟时、其速度可高达25MHz。 使用 PLL 时、速度可高达32MHz。 请参阅 数据表的第15.3.2.7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Crosby:

    很抱歉耽误你的回答。 客户的问题似乎已经解决。 感谢您的支持!!

    此致、
    还不错