This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:SPPLE 演示程序不工作

Guru**** 2545540 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997690/tm4c129xnczad-spple-demo-program-is-not-working

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我正在使用 tm4c129xnczad 控制器和 cc2564 moda 蓝牙。

我正在使用 SPPLE 演示程序。我已将 spple 程序加载到 tm4c129xnczad 控制器、一个作为服务器、另一个作为客户端加载到同一个 tm4c129xnczad 控制器。 在服务器端,我已经通告了该寄存器的 spple。 在客户端、当我 第一次使用 connectle 命令连接时、当我输入 discover spple 和 configure sppple 命令时 、它显示 为在 spple demo 中找不到 spple 服务。 我 没有任何想法、请给我提供解决方案。 有一 个 SPPLE 演示页面解释了多个程序。现在该页面不起作用、请访问链接 processors.wiki.ti.com/.../CC256x_TI_Bluetooth_Stack_SPPLEDemo_App、您可以帮助我打开此 链接并解决我们面临的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandana、

     您正在运行我们完全不熟悉的蓝牙应用、因为您的问题会被路由到 TM4C129论坛支持。 我想您的问题是关于 CC2564及其相关软件。 我将把您的帖子移至 CC2564支持、以便那里的专家可以更好地帮助您进行故障排除。 对于与蓝牙相关的问题、我建议您打开一个新主题、其中指定了 CC2564而不是 TM4C129的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandana、

    所有非 Linux 演示指南都已迁移到以下文档:

    https://www.ti.com/lit/swru580

    您可以在其中找到 SPPLE 演示说明的最新版本。 本文档是否能为您提供演示所需的指导?

    此致、

    Michael