This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:MibSPI 最大波特率限制

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997638/rm46l852-mibspi-max-baud-rate-limitations

器件型号:RM46L852

VCLK 为96MHz 时、受控模式下 MibSPI 接口的最大波特率限制是多少??

在《技术参考手册》中、可以看到:"如果 SPI 配置为从器件、则无需配置 PRESCALEx "。
但是、在数据表的受控模式时序下、可以看到:
----------------------------------------
当 SPI 处于从模式时、必须满足以下条件:
PS 值从1到255:TC (SPC) S≥(PS +1) tc (VCLK)≥40ns、其中 PS 是 SPIFMTx 中设置的预分频值。[15:8]寄存器位。
对于0值 PS:TC (SPC) S = 2tc (VCLK)≥40ns
----------------------------------------

因此、在从机模式下、预分频值在所有????

如果从机模式下需要20MHz SPI CLK, 且 VCLK 为96MHz,则上述限制将指示预分频不能为0,但应该为4??

无论如何、除非我将波特率降低到10MHz、否则我很不幸运能使它正常工作。 这里还有其他一些限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPICLK 由 SPI 主器件驱动。 SPI 从器件不使用预分频。 TRM 中的描述是正确的。 对于 SPI 从器件、无论配置了预分频、输入 SPI 时钟都应满足以下要求:周期>= 40ns 或 SPICLK 频率<= 25MHz  

    处于受控模式时、SPICLK 引脚上的最大输入频率为 VCLK/2。