This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:堆内存用量

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997453/msp432e401y-heap-memory-usage

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我正在使用 simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12、并且无法获取  Memory_getStats (Memory_defaultHeapInstance、&stats);要工作、它会导致异常。  我将 SDRAM 用于堆存储器。  这是获取堆使用的正确方法吗?

此致、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题。  我有一些旧的测试代码直接写入存储器、但看起来操作系统希望0xBE 位于未使用的存储器空间中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、您需要我们在这里提供的任何帮助吗? 或者我可以关闭这个线程吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭螺纹。