This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TIDM-TM4C129POEAUDIOO 停止

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129POE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997507/tm4c1294kcpdt-tidm-tm4c129poeaudio-stop

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:TIDM-TM4C129POE

我在4个月前发布了相同的内容、但尚未解决、因此我将再次发布该内容。

提供案例详情或评论:您好吗?
我有两个 TIDM-TM4C129POE 模块。
我正在通过将音频输出(例如 MP3)连接到每个模块的输入进行测试
并将放大器连接到每个输出。
连接(呼叫接收)工作正常。

但是,如果您保持呼叫连接,则一个模块将挂起。
正常运行几秒钟、几分钟或几小时后、一个模块挂起(系统关闭)。
两个模块中只有一个被停止。 停止的模块不执行任何操作。
音频输出、无 LED 闪烁、无触摸屏输入等不起作用。

正在使用的程序和源文件的版本:
TivaWare_C_Series-2.2.0.295
CCS 版本6/9/10
Opus 版本1.1.2 / 1.1.5 / 1.2.1 / 1.3.1

即使将所有 CCS 版本和所有 opus 版本组合并编译、结果也是相同的。
通过更改模块进行测试也是如此。
在不修改源文件内容的情况下使用该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="485037" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/997507/tm4c1294kcpdt-tidm-tm4c129poeaudio-stop "]音频输出、无 LED 闪烁、无触摸屏输入等,所有这些都不起作用。

     很抱歉、我没有此类硬件、我也不熟悉此应用程序。 一段时间后、一切都会停止。 这会导致我认为设备正在挂起。 您是否能够了解处理器是否存在某种故障。 当您使用 CCS 连接到器件时、您看到处理器在做什么? 您可以增大堆栈大小并重新编译工程吗? 很多时候、由于堆栈尺寸不足而出现挂起问题。 如果增加堆栈大小、您会看到任何差异吗? 但首先、了解处理器是否陷入故障 ISR。