大家好、
我们的客户希望了解如何将 TM4C1294NCPD 的 GPIO 引脚 PJ0设置 为具有下拉电阻器的输入。 以下是他的源代码。
void SW_Init (void){
SYSCTl->RCGCGPIO |= 0x00000100;//激活端口 J 的时钟
while ((sysctl->PRGPIO&0x00000100)==0){;}//允许时钟稳定
GPIOJ_AHB->DIR &=~0x01;//在//& PJ1中生成 PJ0
GPIOJ_AHB->AFSEL &=~0x01;//禁用 PJ0和 PJ1上的 alt funt
GPIOJ_AHB->PUR |= 0x00;//禁用 PJ0上的上拉
GPIOJ_AHB->PDR |= 0x01;//启用 PJ0上的下拉
GPIOJ_AHB->DEN |= 0x01;//在 PJ0上启用数字 I/O //& PJ1
GPIOJ_AHB->AMSEL &=~0x01;//禁用 PJ0上的模拟功能// PJ1
GPIOJ_AHB->PCTL =(GPIOJ_AHB->PCTL & 0xFFFFFFF0)+0x00000000;
GPIOJ_AHB->IM &=~0x01;//在编程 GPIO、GPIOBE、GPIOEV 之前清除 GPIOIOM
GPIOJ_AHB->ICR|= 0x01;//清除中断标志
GPIOJ_AHB->IS &=~0x01;// PJ0是边沿敏感型// PJ1是
GPIOJ_AHB->IBE &=~0x01;// PJ0 & PJ1中断由单边沿触发
// GPIOJ_AHB->IEV &=~0x01;// PJ0中断由下降沿触发
GPIOJ_AHB->IEV |= 0x01;// PJ0中断由上升沿触发
GPIOJ_AHB->IM |= 0x01;//启用 PJ0 //& PJ1
NVIC_EN1_R |=0x00080000;//启用中断编号51 (即 EN1中的位19)
NVIC_PRI12_R =(NVIC_PRI12_R&0x00FFFFFF)|0x8000000;//在 PRI12寄存器的 INTD 中将优先级值设置为4。 (第159/160页)
}
感谢您的支持。
此致、
Danilo