This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714 SPI 接口

Guru**** 2534270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997336/lm98714-spi-interface

主题中讨论的其他器件:LM98714

您好!

我正在寻找一个示例程序、可用作评估 LM98714 IC 的参考。 是否有人可以为此提供参考计划? 我不是在寻找寄存器设置、而是只寻找与 LM98714连接的3线 SPI 程序。 我们将感谢您的任何帮助。 谢谢!

-AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM98714具有标准 SPI 接口。 如果您正在寻找  Raspberry PI 或其他程序、我建议您在微控制器相关的上发帖、不要在其中加上 LM98714名称。 建议作为通用 SPI 项目提问。

    谢谢、

    此致

    Shinya