请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 各位专家、您好!
《安全手册》提到了 CAN13位错误检测、如果我理解正确的话、这是指 DCAN 模块的 SECDED。
根据《参考手册》、单位和双位错误可生成中断并设置错误位。
此外、数据手册列表 ESM 1.21、1.22、1.23、1.51、1.73、 位错误时设置为1.74、1.75和1.76。 但是、在参考手册中没有提到一个错误、此错误被告知 ESM。
(Q1) DCAN 是否会始终向 ESM 发出一个位错误发生的信号、或者是否有方法对此进行配置?
谢谢、此致、
最大