This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TIDM-TM4C129POEAUDIO

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997255/tm4c1294kcpdt-tidm-tm4c129poeaudio

器件型号:TM4C1294KCPDT

为什么它对25MHz XTAL 的电容器和电阻很敏感?
例如,如果安装了10pF X 2设备,30分钟的操作将更改为22pF,并且在连接呼叫1分钟后将停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅"主振荡器规格"部分的器件数据表。 它解释了如何计算 C1和 C2。 还有一个表格列出了已经被仿真并确认在主振荡器输入特性的技术规格范围内运行的晶振的器件型号。 该表包括 本参考设计中使用的 NX5032GA-25.000MHZLD-CD-1晶体。 通常情况下、客户应咨询晶体供应商以获得合适的 C1/C2使用。