This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:HALCoGen 生成的代码和 F021闪存 API 源代码许可证

Guru**** 2964330 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997092/tms570ls1227-halcogen-generated-code-and-f021-flash-api-source-code-license

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

我是否可以将 HALCoGen 生成的源代码和 F021闪存 API 源代码(请参阅下面注释中的许可证)用于工业生产/串行线路?

如果是、该软件有哪些限制? 我可以按我的意愿修改源代码吗?

非常感谢您的时间和支持。

谨致问候、

Luis

注: www.ti.com/.../sszo061.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以修改 HALCoGen 生成的代码。 请阅读每个源文件中列出的要求。

    /*
    *版权所有(C) 2009-2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
    *
    *
    *以源代码和二进制形式重新分发和使用、有无
    *如果满足以下条件、则允许进行修改
    符合*:
    *
    *源代码的重新分发必须保留上述版权
    *注意、此条件列表和以下免责声明。
    *
    *二进制形式的再发行必须复制上述版权
    *请注意、中的此条件列表和以下免责声明
    *随提供的文档和/或其他材料
    *分发。
    *
    *德州仪器公司的名称和名称均不相同
    *其贡献者可用于认可或推广衍生产品
    *未经特定的事先书面许可。
    *
    *本软件由版权所有者和贡献者提供
    *"按原样"以及任何明示或暗示的保证、包括但不包括
    *仅限于对适销性和适用性的暗示保证
    *一项特定目的不予承认。 在任何情况下、版权均不得
    *所有者或贡献者应对任何直接、间接、偶然或
    *特殊、惩戒性或后果性损害(包括但不包括)
    *仅限于采购替代货物或服务;丧失使用、
    *数据或利润;或业务中断)
    *责任理论、无论是合同责任、严格责任还是侵权行为
    *(包括疏忽或其他)因使用而以任何方式产生
    *、即使被告知可能会发生此类损坏。
    *
    *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    感谢您的快速回复。

    HALCoGen 知道 、它可用于按照上一帖子中列出的要求进行生产。

    同样的要求是否适用于 F021闪存 API 的源代码?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    TI 不会发布闪存 API 的源代码。   API 源代码的修改或发布存在责任、保修、专有 IP 问题。