This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 HET (TMS570LS0714)驱动一个外部移位寄存器(例如 SN74HC595)

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997002/driving-a-external-shift-register-e-g-sn74hc595-via-het-tms570ls0714

主题中讨论的其他器件:SN54HC595

大家好、

我想在没有大量 CPU 交互的情况下将数据从存储器发送到外部移位寄存器。  这里有一些人已经重新进行了此类处理? 或者给我一个良好起点的提示?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    N2HET 可被用于具有可编程周期和占空比的 PWM 输出。 为 SN54HC595生成时钟信号和使能信号没有问题。 HET IDE 是一种用于简化 HET 仿真器使用的工具。

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE