This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:调试探针中的引脚密钥和 TDIS

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/997005/tms570ls0714-pins-key-and-tdis-in-debug-probe

器件型号:TMS570LS0714

您好!  

我计划将此 XDS100调试探针与微控制器 TMS570LS0714搭配使用、以用于我的应用。

我想使用14引脚 适配器、我想知道引脚6 (KEY)和4 (TDIS)用于什么。  

您可以参考此处的表格以查看完整的引脚分配: JTAG 连接器(TI.com)

如有任何问题、请告知我。 提前感谢您!

Nicolás G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常情况下、引脚6作为 方向键被移除。

    XDS100V2不使用 TDIS、因此您可以将其保持为未连接状态。