This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:RTC 日历

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995994/tm4c1297nczad-rtc-calendar

器件型号:TM4C1297NCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

我正在查找 RTC 日历的示例代码。 您能否提供示例代码的链接?

此功能是否仅适用于休眠唤醒? 这是否可以在运行时用作警报?

如何同步此 RTC 的日期?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看 一下 TivaWare 示例、位于 :C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\hibernate_calendar

    [引用 userid="174606" URL"~/support/microcontrollers/other/f/other-microcontrollers-forum/995994/tm4c1297nczad-rtc-calendar ]\n 此函数是否仅用于休眠唤醒? 这是否可以在运行时用作警报?[/quot]

    日历匹配函数可用于生成中断。 请参阅以下章节中的 TivaWare 休眠模块功能说明:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-TM4C-DRL-UG-2.2.0.295.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供信息。 您知道如何同步此 RTC 的日期吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题没有一般性答案。 它与应用程序非常相关。 本应用报告中有一个 SNTP LWIP 以太网示例:

    www.ti.com/.../spna248.pdf