This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何基于 TM4C 的现有.out 文件创建十六进制或二进制文件

Guru**** 2554530 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996358/tm4c1294ncpdt-how-to-create-hex-or-bin-file-based-on-existing-out-file-for-tm4c

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好、专家先生

   通过下载 CCS 开发环境、我已经在目标器件上成功运行了一个现有的.out 文件、现在我需要创建未来生产所需的 bin 或 hex 文件、是否有任何文档描述了如何创建这些文件的步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您开始使用诸如"project0"的 TivaWare 工程、则创建 bin 文件的步骤已包含在构建过程中。  

    "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin ""${BuildArtiftFileName}""${BuildArtiftFileBaseName}.bin""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd ""${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex ""${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin

    您可以通过启用"armhex"实用程序来创建不同类型的十六进制文件。

    《ARM 汇编语言工具用户指南》的第12章对这些选项进行了说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob

      感谢您的回复、但我在 Code Composer Studio 中找不到该行、但是、在复制了上面粘贴的行后、新创建的 bin 文件会正常工作、 但我不理解为什么它不出现在我的 CCS 配置中、是否在项目设置期间应该错过一些内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过依次点击"File"、"Import"、 "Code Composer Studio"、"CCS Projects"来创建新项目。 然后、我浏览到"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\project0"(或适用的 LaunchPad)。 当我从该工程或从该工程创建的任何工程开始时、它具有用于编译.bin 文件的命令。