This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:rm48l952

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/992310/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、先生、

根据 TI 关于 USB 主机的建议、我从 Micrium 获得了示例代码、它正在工作。

这里的问题是 Micrium 代码位于 IAR - IDE 中、我需要 CCS 中的这个 USB 主机代码。

如果您已将该代码更改为 CCS、请将其转发给我。

如果您没有该代码、请向我提供任何建议、以便我可以在 CCS 中获取 USBH 的示例代码。

谢谢、此致、

Praveena M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveena、

    我们没有任何将 IAR 项目转换为 CCS 的文档和工具。

    TI HALCoGen 工具可以为 IAR IDE 和 CCS 生成驱动程序和启动代码。 将 IAR 项目转换为 CCS 项目时、可以将这两个项目用作参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    根据您的建议、我创建了项目并开始将 Micrium 代码从 IAR 转换为 CCS。

    但是、问题是 Micrium 代码具有一些实时内核代码文件、这会导致许多错误。

    我无法解决该错误。

    因此、请尝试帮助我解决这个问题。

    我是否有可能在 CCS 中获得针对 USBH 的直接代码。

    谢谢、此致、

    Praveena M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有将 IAR 项目转换为 CCS 项目的文档。 我没有一个简单的就绪 USBH 示例。