This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:对 UART 端口和调试有疑问

Guru**** 2927070 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/993487/tms570ls0714-doubt-about-uart-ports-and-debugging

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我将上述微控制器用于电池管理系统应用、特别是100引脚封装。 在研究此器件通信端口时、我有一些疑问。

这个微控制器拥有两个 UART 端口。 其中一个称为 LIN-RX/TX、但我不知道另一个在哪里、我需要这两个用于我的应用。

2 -关于调试:我还在尝试找出一个电路、用于在微控制器中上传我的代码、您对可能的方案有什么建议吗? 我一直使用包含此功能的开发套件、这是我第一次使用"未处理"的微控制器。

非常感谢您的参与、我希望我已经 正确地解释了、如果没有、请告诉我、

此致、

Nicolás G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Nicolás、

    TMS570LS0714PZ 100引脚封装只有一个 SCI 模块。 在器件数据表中、它被命名为 LIN 模块。 您可以使用 N2HET 信号开发仿真 SCI。 请参阅 BMS TI 设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubi0/tidubi0.pdf?ts=1618326595039&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DBMS%252C%2BTMS570

    2.您可以使用 CCS 或 Uniflash 通过 JTAG 上传代码、也可以使用引导加载程序 UART 或 CAN 将代码上载到闪存

    我们提供了该器件的 UART 引导加载程序和 CAN 引导加载程序示例。

    http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/Examples/Examples.html#bootloader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。 我必须弄清楚 SCI 仿真是如何工作的。

    与此微控制器相关的另一个问题是:我是被迫  使用外部振荡器、还是仅增加时钟频率的选项?

    非常感谢您的参与!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您需要使用外部振荡器或晶体。  

    内部 HF LPO 被用作监控 OSC 时钟频率的基准时钟。  如果 OSCFAIL 触发并且器件进入失效防护模式、它也被用作时钟源(系统时钟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否有任何关于可与该微控制器配合使用的某些器项的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我们您想要了解的详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道的是、您是否提供任何晶体振荡器、以及您是否对 TMS570LS714使用哪一个晶体振荡器有任何建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicol、

    如器件数据表中所述、您可以使用晶体或外部振荡器。

    为了使用晶振、负载电容器应该被放置在外部 OSCIN 和 OSCOUT 引脚上、并且应该选择一个合适的负载电容器值来将晶振调谐到 MCU。

    为了使用外部振荡器、外部时钟应为3.3V 时钟信号、并连接到 OSCIN 引脚。 OSCOUT 引脚可保持未连接状态。