This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:同时使用 EMIF 和 ETMDATA

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/995249/tms570lc4357-using-emif-and-etmdata-at-the-same-time

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

我们的客户 计划使用 ETMDATA 引脚从 XDS560v2 Pro 跟踪探针获取跟踪、但在 TMS5704357BGWTEP 上、与 ETM Data[8]和 ETMDATA[31]关联的引脚具有与 EMIF 总线共享的双功能、它们也需要使用该功能。

是否可以同时使用这两个 IF? 他们如何执行此任务? 他们是否每次需要一个 IF 或另一个 IF 时都必须重新配置每个多功能引脚?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于 XDS560v2 trace pro、可配置 ETM 数据端口的宽度。 您可以在 目标上跟踪4个 ETM 输出信号或8个 ETM 输出信号。 您不必使用所有32个 ETMS 输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的支持。

    我对此主题有一些问题、我们如何配置探头/微控制器/CCS 以使用输出[0...7]? 在使用小于32位的数据时、我们是否有任何限制或劣势?

    由于数据表几乎没有提供与 ETMDATA 引脚相关的信息、因此具有一些附加文档或手动文档会有所帮助。

    提前感谢。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将使用更多引脚获得更好的 ETM 性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    哪种性能?

    它会影响总线速度还是功能有限?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会影响总线速度。 ETM 时钟来自内部 VCLK 或来自 xds560v2 pro 跟踪工具的外部时钟输入。

    使用更多 ETM 引脚、您将获得更多带宽。